启动程序

描述

在 “系统管理器 ”中使用 “设为默认程序 ”功能,以指定重启或重新加载时自动加载的程序。

PolyScope X 在重启或重新加载时的行为

  • 如果您设置了默认程序,系统将加载该默认程序。

  • 如果未设置默认程序,PolyScope X 将加载上次打开的程序。

设为默认程序

  1. 在 “系统管理器”中,于“ 程序 ”选项卡上,选择一个程序。

  2. 点击“烤肉”菜单,然后点击 “设为默认程序”。

  3. 将所选程序设为默认程序。

取消设置默认程序

  1. 点击“烤肉”菜单即可访问同一程序。

  2. 点击 “取消设置默认程序”,如下图所示。

  3. 重新启动或重新加载 PolyScope X。系统将加载上次打开的程序。