修改程序

描述

“ 修改 ”程序允许您对为您创建的机器人程序进行修改。


访问“修改程序”

  1. 在页眉处,点击“ 程序名称”。 此时将显示“ 系统管理器” 屏幕。

    在屏幕中央,如有需要,展开“应用程序”折叠面板,然后选择并点击您要修改的程序。 点击选定的程序后,该选项卡的颜色会变为蓝色。

     

    该选项卡包含以下按钮:

    • 程序名称

    • 打开

    • 保存图标

    • 烤肉串图标

    您可以在屏幕右侧查看该程序的创建和修改日期。

  2. 点击“ 程序名称” 按钮编辑名称,然后点击“ 确认”。

 
  1. 点击“ 打开” 按钮。 系统将提供您进入主程序界面的方向。

     
  2. 在主程序界面中,点击“ 添加”图标。 一个包含“ 命令” 和“ 剪贴板” 工具箱的新屏幕。 在“命令”工具箱中,您可以选择要使用的命令来修改程序。

     
 
  1. 选择用于编程机器人的命令后,主程序屏幕上将显示相应的列表。

     
     
  2. 再次点击位于最上方的“ 程序名称 ”选项卡。

  3. 点击“ 保存”图标,您将有两种选择:

    • 保存

    • 舍弃更改

  4. 点击 烤肉串 图标,您将看到以下选项: