更改应用

描述

您可以更改现有程序所使用的应用程序。 随后,程序将引用所选应用程序的配置和安全设置。

 

更改程序的“应用程序”
  1. 在 “系统管理器”的 “程序 ”选项卡中,选择该程序。

  2. 打开程序的上下文菜单,点击 “更改应用程序”。

  3. 在对话框中,选择程序应使用的应用程序。 该程序当前的应用程序未显示在列表中。

  4. 点击 “继续”。 程序现已开始使用所选的应用程序。

在某个应用程序中有效的程序,在另一个应用程序中未必有效。 如果程序使用了某个应用程序的网格、TCP或其他特定于该应用程序的资源,但在切换到使用另一个应用程序时未进行相应调整,该程序可能会失效。 在更改应用程序后,您有责任确保程序按预期运行。