删除应用程序

描述

当不再需要某个应用程序时,您可以在“系统管理器”的“程序”选项卡中将其删除。 删除规则取决于程序是否仍与该应用程序相关联。

 

删除包含关联程序的应用程序

如果您尝试删除一个仍存在关联程序的应用程序,系统会弹出对话框提示您,必须先重新分配或删除这些关联程序。

 

删除未关联任何程序的应用程序
  1. 在 “系统管理器”中,打开“应用程序”的上下文菜单。

  2. 点击 “删除”。

  3. 当应用程序未关联任何程序时,系统会弹出确认对话框,询问您是否要删除该应用程序。

  4. 确认删除该应用程序。

 

删除与应用程序关联的最后一个程序

当您删除与某个应用程序关联的最后一个程序时,系统会弹出对话框询问您是否也想删除该应用程序。 您可以一步同时删除程序和应用程序,也可以只删除程序而保留应用程序。