“系统管理器”中的共享应用程序

描述

一个 应用程序 包含机器人配置和安全设置,例如设备、末端执行器和安全参数。 从 PolyScope X 10.14 开始,一个应用程序可以被多个程序共享。

当您在共享应用程序中更改设置时,所有与该应用程序关联的程序都会使用更新后的配置。 在系统管理器的程序选项卡中管理应用及其关联程序。

 

“程序”选项卡布局

在“ 程序 ”选项卡中,应用程序和程序以统一的折叠式结构显示:

  • 每个 “应用程序 ”都是一个可折叠的百叶窗式区域,其中列出了与其关联的程序。

  • 当前正在运行的程序所使用的应用程序会以粗体显示,并标有“活动”标签。

  • “应用程序”行包含一个用于重命名应用程序的输入框和一个上下文菜单。

  • 各项程序均列在其关联的“应用程序”下。

 

应用程序上下文菜单

打开应用程序的上下文菜单,可访问:

 

程序操作

在程序的上下文菜单中,您可以:

创建新程序时,请使用“应用程序”下拉菜单将该程序关联到现有应用程序,或创建一个新应用程序。

对共享应用程序所做的更改将影响所有引用该应用程序的程序。 在链接或更改应用程序后,请验证程序的行为。