Smart Skills 应用程序

描述

所有“智能技能”均支持参数化设置,这使您能够在“应用程序”选项卡中配置和设置这些“智能技能”。 Smart Skills 界面为您带来以下优势:

  • 一个清晰易懂的“创建新智能技能”操作按钮。

  • 无需以现有技能为起点进行重复学习。

  • 简化并加快了创建流程。

  • 提高了“智能技能”配置界面的清晰度和易用性。

 

使用“Smart Skills”应用程序功能

  1. 转到“应用节点”屏幕。 请参阅“ “应用”选项卡

  2. 点击“ 智能技能” 图标。

    屏幕上显示两个面板:

    左侧面板中 包含智能技能列表。 点击每个智能技能旁的烤肉串图标,即可启用或禁用该技能。 该智能技能被激活后,会出现在多任务屏幕的“智能技能”抽屉中;停用后则会消失。

    右侧面板包含 可编辑字段,用于调整每个智能技能的输入参数。

 

自定义智能技能的创建流程经过优化,操作简便。 与其复制现有技能,不如点击位于左侧面板“智能技能”列表前方的 + 创建智能技能 按钮 ,从头开始创建。 这使得用户能够更轻松、更直观地构建量身定制的“智能技能”,从而提高生产效率并缩短设置时间。

 

 

智能技能输入参数

每个智能技能在执行时都会使用几个参数。 这些设置可根据您正在运行的应用程序进行调整,无论是否与默认值一致。

 

以下是智能技能的输入参数,您可以修改这些参数的值:

 

  • 对齐到平面

    • 半径 . 待修补平面内圆的半径。

    • 推力 . 机器人推压平面时的力度。

    • 平面点数 . 机器人用于计算平面的点数.

    • 最大距离 . 机器人搜索的最大距离。

    • 向下速度压力 . 向下按压时的速度.

    • 速度接近修整点 . 接近修补点时的速度。

    • 速度移动 . 在自由空间中使用的速度.

    • 加速度 . 机器人的加速度。

     

  • 将 Z 轴与最近的轴对齐

    不可配置

     

  • 中心

    • 力 . 机器人用于确定是否已达到接触的力.

    • Velocity . 自由空间中的速度.

    • 加速度 . 自由空间中的加速度.

    • 最大半径 . 最大搜索半径。

    • 手指数量 . 抓手的指数。

       

  • 自由驱动

    不可配置

     

  • 移至接触

    • 力 . 机器人用于确定是否已达到接触的力.

    • Velocity . 自由空间中的速度.

    • 加速度 . 自由空间中的加速度.

    • 最大距离 . 机器人搜索的最大距离。

    • 回缩距离 . 发现接触后的收回距离.

       

  • 收回

    • 距离 . 回缩距离。

    • 加速度 . 机器人使用的加速度.

    • Velocity . 机器人使用的速度.


 

  • 回零

    此功能可让您定义一个姿态,从而轻松将机器人移动到预设的原点位置。 点击“ 编辑姿势”,系统将向您展示3D查看器主界面。 点击“ 重置”,此时会弹出一个对话框,询问您是确认还是取消。 重置位置时,之前的数值将被删除。

 

默认情况下已禁用智能技能
  • 放入盒中

    此智能技能可让您将机器人置于其默认运输位置。 点击下方的“ 移动至指定位置” 按钮,将机器人放置到正确位置。 其“ 预设关节位置”功能 已被禁用,因为该功能由机器人类型和型号预先确定。

     

 

  • 自定义

    您可以通过点击“烤肉串”图标来复制并重命名此项。 “自定义”是执行模块功能的一种简便方式。 随后它将显示在“智能技能”图标中。