导出到脚本

描述

此功能允许您将脚本文件导出到已连接的USB设备上。 在导出过程中,程序中脚本节点的內容可先保存至“ 系统管理器 ”,随后从“系统管理器”导出至USB设备。

 

保存到系统管理器

  1. 在“ 主导航”中导航至 “程序”。

  2. 点击“ 添加”图标 ,然后选择 “脚本 ”命令节点。

  3. 点击 “设置脚本 ”,即可创建和编辑脚本。

  4. 将脚本保存 到系统管理器中。

 

  1. 指定脚本文件名,然后点击 “确认”。

 

导出到 USB 设备

  1. 通过“ 页眉 ”或“ 汉堡菜单”导航至“ 系统管理器”。

  2. 转到 “脚本文件 ”,然后点击该脚本旁边的三个垂直点(烤肉串图标)。

  3. 选择 导出 。

  4. 选择 USB 设备,然后点击 “确认”。