导出程序

描述

“ 导出” 功能可让您将程序和/或应用程序从机器人导出到外部存储介质。

 

导出单个程序

  1. 点击您要导出的程序旁边的“汉堡菜单”(三个垂直点),然后点击“ 导出”。

  2. 如果连接了多个存储介质,请选择您要将程序保存到的外部存储介质,然后点击“ 导出”。

 

  1. 如果发生文件名冲突,将弹出一个“ 导出警告” 对话框。 当所选存储介质上已存在同名程序时,会出现这种情况。 点击“ 覆盖” 以覆盖现有文件,或点击“ 另存为副本” 将导出的程序保存为副本。

 

全部导出

“全部导出 ” 功能可让您将机器人中的所有程序导出到外部存储介质。

  1. 点击页眉或汉堡菜单,然后点击“ 系统管理器”。

  2. 在“程序”屏幕上,点击“全部导出 ”。

 

  1. 请选择您希望保存导出文件的外部存储介质。

  2. 点击“ 导出”。 在导出完成之前, 将显示一个导出进度指示器。