Časovnik

Opis

Ukaz »Timer « se uporablja za merjenje realnega časa med izvajanjem programa. Vsako vozlišče časovnika doda spremenljivko časovnika ali se sklicuje na obstoječo spremenljivko časovnika.

 

Za dostop do ukaza Timer

  1. Pojdite na glavni zaslon programa. Glejte Upravljalni vozli.

  2. Tapnite ikono »Timer « v orodni vrstici »Ukazi«.

     

    V drevu programa se vstavi vozlišče z dvema poljema za urejanje, Spremenljivka in Akcija .

  3. Tapnite polje »Spremenljivka «.

  4. Če izberete novo ime, tapnite »Preimenuj « in nato »Potrdi«.

  5. Tapnite polje »Dejanje «.

    Na voljo so tri možnosti:

    • Začetek

    • Premor

    • Ponastavitev

    Opomba: Število lahko zaženete, zaustavite in ponastavite na 0.

    Čas, ki je pretekel od zagona števca, je mogoče odčitati iz spremenljivke števca.