Vnos upravljavca

Opis

Ukaz »Operator Input« se uporablja za zahtevo po vnosu s strani operaterja ali za prikaz sporočila med izvajanjem programa. Ukaz vam omogoča, da opredelite vprašanje, izberete vrsto vnosa in shranite odgovor v spremenljivko.

 

Za dostop do ukaza »Operator Input«

  1. Pojdite na glavni zaslon programa. Glejte Upravljalni vozli.

  2. V orodni vrstici »Ukazi« tapnite ikono »Vnos operaterja «.

    V drevu programa se vstavi vozlišče s štirimi polji, ki jih je mogoče urejati.

    Polja, ki jih je mogoče urejati, so:

    • Tip

    • Sporočilo upravljavca

    • Vrsta vnosa

    • Ime spremenljivke

  3. Tapnite polje »Vrsta « in izberite »Vnos « ali »Sporočilo«.

  4. Ko izberete »Vnos«, vnesite in uredite svojo opombo ali sporočilo v polju »Sporočilo operaterju « ter tapnite »Potrdi«.

    Program se na tej točki ustavi, prikaže sporočilo iz polja »Sporočilo« in čaka na odgovor.

    Vrsta odziva je določena s poljem Vrsta vnosa.

  5. Tapnite polje »Vrsta vnosa «.

 

  1. Izberite eno od štirih navedenih vrst vnosa:

    • Boolean - Izberite gumbe Da/Ne.

    • Float - Vnesite decimalno vrednost.

    • Celo število - Vnesite celo število.

    • Niz - Vnesite besedilo.

  2. Tapnite polje »Ime spremenljivke «.

  3. V polju tapnite zavihek »Uredi«, da po želji spremenite ime spremenljivke.

  4. Ko v polju »Vrsta« izberete »Sporočilo«, se vozlišče v drevju programa spremeni tako, da ima namesto štirih polj za urejanje le še dve:

    • Pojavno sporočilo

    • Vrste pojavnih oken

  5. Tapnite polje »Popup Message «.

  6. Vnesite sporočilo in tapnite Potrdi .

  7. Tapnite polje »Vrste pojavnih oken «.

  8. Izberite vrsto izmed treh možnosti:

    • Napaka

    • Opozorilo

    • Info