Program duplicat

Descriere

Comanda „Duplicate” creează o copie a unui program. Puteți seta numele noului program și puteți alege aplicația pe care o va utiliza programul duplicat. Fereastra de dialog este aceeași ca atunci când se creează un program nou .

 

Pentru a duplica un program
  1. În System Manager, în fila Programs , selectați programul pe care doriți să îl duplicați.

  2. Deschideți meniul contextual al programului și atingeți Duplicare .

  3. Introduceți un nume pentru noul program.

  4. În meniul derulant Aplicație , selectați aplicația pe care trebuie să o utilizeze programul duplicat sau alegeți Creați una nouă pentru a crea o aplicație nouă.

  5. Atingeți Confirmare .