Schimbare aplicație

Descriere

Puteți modifica aplicația utilizată de un program existent. Programul face apoi referire la setările de configurare și de siguranță ale aplicației selectate.

 

Pentru a modifica aplicația unui program
  1. În System Manager, în fila Programs , selectați programul.

  2. Deschideți meniul contextual al programului și atingeți Schimbare aplicație .

  3. În fereastra de dialog, selectați aplicația pe care programul trebuie să o utilizeze. Aplicația curentă a programului nu apare în listă.

  4. Atingeți Continuare . Programul utilizează acum aplicația selectată.

Un program valabil într-o aplicație nu este neapărat valabil și în alta. Dacă programul utilizează o grilă, TCP sau o altă resursă specifică unei aplicații, dar este modificat pentru a utiliza o altă aplicație, programul poate deveni invalid. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că programul funcționează conform așteptărilor după modificarea aplicației.