Nós da estrutura do programa
| Descrição |
Pode configurar os conjuntos de etapas em cada nó usando as caixas de seleção para ativar/desativar etapas individuais.
|
| Verificação de Partida |
Intended for use once at the beginning of a robot program, this node ensures the robot and machine are set up correctly before molding starts.
|
| Aguardar Item |
Destina-se a fazer o robô aguardar até que um item da IMM esteja pronto.
|
| Recuo do Ejetor |
Permite o movimento do ejetor para sua posição de recuo.
|
| Avanço do Ejetor |
Permite o movimento do ejetor para remover um elemento do molde. Should be used when the robot is in position ready for grasping the item.
|
| Puxadores Centrais Inseridos |
Permite o movimento dos puxadores centrais para a posição 1. The core pullers used are selected from the drop down menu.
|
| Puxadores Centrais Extraídos |
Permite o movimento dos puxadores centrais para a posição 2. The core pullers used are elected from the drop down menu.
|
| Livre para moldar |
Sinaliza ao IMM que é permitido iniciar uma operação de moldagem. When this signal is activated, the robot must be placed outside the IMM.
|
| Modelo |
Usa uma estrutura de programa predefinida para realizar uma interação simples com o IMM.
|