Direitos de autor e isenções de responsabilidade

 

Universal Robots continua a melhorar a fiabilidade e o desempenho dos seus produtos e, portanto, reserva-se o direito de atualizar o produto sem aviso prévio. Universal Robots zela para que o conteúdo do presente documento seja preciso e correcto, mas não se responsabiliza por quaisquer erros ou informações em falta.

Universal Robots exime-se de qualquer responsabilidade, mesmo no caso de todas as diretrizes do presente documento serem seguidas.

Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) foi desenvolvido em conformidade com a norma Euromap 67, versão 1.11 (edição de maio de 2015) e SPI AN146, Sociedade da Indústria de Plásticos, publicação n.º AN146 (Março 2006).

Universal Robots declina toda e qualquer responsabilidade em relação à IMM e ao seu sinal para a IMMI, incluindo os sinais de paragem e a sua manipulação dos sinais de paragem dos Robot Universal, uma vez que os Robot Universal não têm conhecimento se a IMM é desenvolvida em conformidade com as diretrizes do setor acima mencionadas.