Conformidade
| Descrição |
Esta secção contém informações sobre recomendações, certificados e declarações válidas para Universal Robots robôs e-Series com módulos IMMI. |
| EUROMAP 67 |
As informações contidas no Guia de Instalação IMMI estão em conformidade com a EUROMAP 67 Versão 1.11, uma recomendação gratuita para máquinas de moldagem por injeção que pode ser descarregada em www.euromap.org.
O módulo da interface da máquina de moldagem por injeção (IMMI) Universal Robots, quando ligado, está em conformidade com todos os requisitos da EUROMAP 67 recomendação. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.
Todos os sinais de E/S opcionais, dependentes do fabricante e reservados são suportados, consulte IMMI I/O em nós de programa regulares. As E/S opcionais não se enquadram nas definições padrão do IMMI, e só podem ser definidas pelo fabricante.
The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. A interface EUROMAP 67 cai sob a Declaração de Incorporação, encontrada no Manual de Instalação de Hardware. |
| Materiais de expedição |
As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly. |
| Certificação de qualidade |
Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.
Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. Os processos de ensaio da UR são submetidos a uma revisão e melhoria contínuas. |