Applikasjonsfane

Beskrivelse

The Application tab allows you to configure the settings which affect the overall performance of the robot and PolyScope X. From PolyScope X 10.14, one Application can be shared by multiple programs. Se Delte applikasjoner i System Manager .

 

For å få tilgang til applikasjonen

Trykk på Applikasjon .

 

 

Skjermbildet «Application» vises , og viser tolv undermenyer for applikasjoner som kan brukes til robotbevegelse, konfigurasjon og informasjon.