Operatørskjermapplikasjon

Beskrivelse

The Operator Screen application enables you to make changes in the contents of the Operator, located in the left toolbar. Se Operatørskjerm

 

Bruk av funksjonaliteten i Operator Screen-applikasjonen

  1. Gå til skjermbildet med applikasjonsnoder. Se fanen Applikasjonsfane

  2. Tap the Operator Screen icon.

     

    På hovedskjermen ser du operatørskjermen, som er delt inn i to paneler og feltet «Operatørskjerm».

    Venstre panel inneholder operatørskjermen og seksjonstreet. Midtpanelet inneholder konfigurasjonstræet. The Operator Screen field contains only Default Operator Screen option.