Systeminformasjon

Beskrivelse

The System Info screen lists all log messages from the system, enables exporting support files, and checks if the robot join temperature and current reach an unexpected level.

 

Bruk av funksjonen «Systeminfo»

  1. Gå til skjermbildet for applikasjonsmenyen. Se fanen Applikasjonsfane

  2. Tap the System Info icon.

 

Loggmeldinger

The Log Messages page lists all log messages from the system. Siden har fire knapper øverst i meldingslisten. De to røde knappene gjør det mulig å filtrere meldinger om feil og brudd hver for seg. Filterknappen helt til høyre viser/skjuler brudd, mens filterknappen ved siden av den viser/skjuler feil.

 

 

For enkelte loggmeldinger er det mulig å se tilleggsinformasjon ved å trykke på Flere detaljer -knappen som vises når meldingen velges i listen.

 

 

Det vises en dialogboks med flere detaljer.

 

 

Systemet

På System-siden kan du koble til ekstern lagringsenhet og eksportere støttefiler.

 

 

Robot

Robotens leddtemperatur kontrollerer om robotens leddtemperatur og strøm når et uventet nivå.