Sikkerhetsapplikasjon

Beskrivelse

Sikkerhet-applikasjonen gjør det mulig å få tilgang til robotens sikkerhetsinnstillinger.

 

Bruke sikkerhetsapplikasjonsfunksjonen

  1. Gå til skjermbildet for applikasjonsmenyen. Se Applikasjonsfane.

  2. Trykk på Sikkerhet-ikonet.

    Sikkerhetsskjermen vises, og er delt inn i et venstre panel og et høyre panel.

    Det venstre panelet består av sikkerhetstreet, som består av åtte funksjoner:

    • Robotbegrensninger

    • Sikkerhets-I/O

    • Verktøyposisjon

    • 3-posisjon

    • Leddgrenser

    • Planer

    • Maskinvare

    • PROFIsafe

Den høyre ruten viser de redigerbare feltene i den valgte funksjonen, som er utilgjengelige.

 

Lås opp sikkerhetsinnstillinger
  1. For å få tilgang til sikkerhetsinnstillingene, trykk på Lås opp på den øverste høyre siden av sikkerhetsskjermen.
  2. Angi sikkerhetspassordet.
  3. Trykk på Bekreft for å aktivere alle innstillinger.