Kommunikasjon

Beskrivelse

Fanen «Kommunikasjon» lar deg overvåke og stille inn statusen til I/O-signalene (inngang/utgang) på kontrollboksens kontakter.

 

 

Figur 1.1:  Kommunikasjonsskjerm som viser I/U-er.

 

Bruk av funksjonene på fanen «Kommunikasjon»

  1. Gå til skjermbildet for applikasjonsmenyen.

    Se Applikasjonsfane.

    See Application Menu description in the Software Handbook.

  2. Trykk på Kommunikasjon -ikonet.

     

     

    The Communication screen appears, which is divided into the left panel and the right panels.

     

     

    Venstre panel består av kommunikasjonstræet, som består av tre funksjoner:

    • Robot med kablet IO

    • Robot Tool IO

    • Modbus

    Panelene til høyre viser de redigerbare feltene for den valgte funksjonen.