Kablet IO

Beskrivelse

Wired IO brukes til å overvåke og stille inn de aktive IO-signalene fra/til kontrollboksen.

 

For å få tilgang til Wired IO

  1. Trykk på Wired IO i venstre panel.

    Kommunikasjonsskjermen viser den aktuelle tilstanden til IO-en, også under programkjøring. Hvis noe endres under programkjøring, stopper programmet. Ved programstopp beholder alle utgangssignaler sine tilstander.

  2. Bruk rullefeltet på høyre panel til å bevege deg sideveis, så kan du se de redigerbare feltene for de seks komponentene i den kablede IO-en:

    • Konfigurerbar inngang

    • Konfigurerbar utgang

    • Digital inngang

    • Digital utgang

    • Analog inngang

    • Analog utgang

     

     

     

    Input brukes til å starte, stoppe eller sette programmet på pause, eller som en ekstern freedrive-knapp.

    Output viser om roboten er i drift eller ikke.