一般的な安全注意事項

説明

このセクションには一般的な安全注意事項を掲載しています。IMMIの設置設定を開始する前によくお読みください。

安全に関する詳しい情報は、ロボットのユーザーマニュアルの「安全上の注意」セクションをお読みください。

電源に接続された機器の設置やメンテナンスを行うと、感電するおそれがあります。

  • 設置やメンテナンス作業を行う前に、機器を電源から外してください。

電源接続やアースケーブルの接続が不適切である場合、人身傷害や機器の損傷が発生する可能性があります。

電源接続ミスによる損傷は、保証対象外となります。 操作の前に以下をご確認ください。

  • 電源ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
  • 適切にアース接続されていることを確認してください。

適切な安全保護対策を確認および検証しなかった場合、死亡または重傷を招く可能性があります。

  • すべてのリスク軽減が意図したとおりに機能し、必要なリスク軽減が実施されていることを確認してください。

設置や操作を行う前にリスクアセスメントを実施しなかった場合、機器の損傷や人身傷害が発生する可能性があります。

  • 設置設定および操作の前にリスクアセスメントを実施してください。

  • UR ユーザーマニュアルと UR サービスマニュアルをお読みください。

This product includes the Universal Robots e-Series robot. Universal Robots e-Series ロボットに適用される一般的な安全上の注意事項は、本製品にも適用されます。

ユーザーマニュアルの記載通りにロボットを使用しなかった場合、人身傷害が発生する可能性があります。

  • 安全性の詳細については、Universal Robots e-Series ロボットユーザー マニュアルの安全セクションを参照してください。