ソフトウェアのインストール

説明

このセクションでは、IMMI モジュールソフトウェアの設定方法について説明します。

IMMI モジュールハードウェアのインストールについては、ハードウェアの設置を参照してください。

 

IMMI モジュールソフトウェアの設定方法
  1. PolyScope の [ヘッダー] で [設置設定] をタップし、[安全] を選択します。

  2. [ハードウェア] をタップし、[利用可能なハードウェアの選択] 画面のオプションをロック解除します。

    この画面のロックを解除するにはパスワードが必要です。

  3. [射出成形機インターフェース] ドロップダウンリストで、目的の推奨事項を選択します。

  4. [適用] をタップしてシステムを再起動します。 PolyScope が実行し続けます。

  5. [安全構成を確認] をタップし、IMMI ソフトウェアのインストールを完了します。

 

IMMI モジュールのアンインストール方法
  1. PolyScope でパスワードを使用して [利用可能なハードウェアの選択] 画面にアクセスします。

  2. [射出成形機インターフェース] ドロップダウンリストで、[なし] を選択します。

  3. [適用] をタップしてシステムを再起動します。 PolyScope が実行し続けます。

  4. 安全設定を確認をタップします。

  5. コントロールボックスの電源をオフにし、電源から主電源ケーブルを取り外します。

  6. IMM プラグを IMMI モジュールから取り外します。

  7. インターフェースを取り外します。

    • リボンケーブルを取り外します。
    • M6 ナットを取り外し、接地コネクターを取り外します。
    • M6 ねじとロックワッシャーを取り外し、IMMI モジュールを取り外します。
    • M6 ねじとロックワッシャーを使用し、金属板をコントロールボックスに再度取り付けます。