成形位置空き(MAF)ライトカーテン
| 説明 |
このセクションでは、EUROMAP による成形位置空き (MAF) 光カーテンの使用について説明しています。 |
|
IMMI の成形位置空き(MAF)信号は、人員の安全防護を目的としたものではありません。
成形位置空き (MAF) 光カーテンを使用できなかった場合は予期しない金型閉が発生し、機器の損傷が発生する可能性があります。
IMMI モジュールの MAF コネクターから使用できる 24 V 電源は、電流が制限されています。 指定された出力電流を超えた場合、停止が発生する可能性があります。 |
|
MAF 光カーテンは安全上の目的に使用するものではありません。単に状態の信号を IMM に提供します。 IMMI モジュールの専用デジタル MAF 入力コネクターを使用して MAF を接続します。 MAF 入力は pnp タイプです。 接続時に光カーテンが遮られていない場合は MAF 入力が高になります。
|