著作権と免責事項
|
ここに記載された情報は、Universal Robots A/Sの資産であり、Universal Robots A/Sの書面による事前の承認なしに全部または一部を複製することはできません。 本書は予告なしに変更されることがあり、Universal Robots A/Sによる責務と解釈されるべきものではありません。 本文書は定期的に見直しと改訂を行います。 Universal Robots A/S は本文書内におけるいかなる誤記あるいは記載漏れに対しても責任を負いません。 Copyright © 2009–2025、Universal Robots A/S。 Universal Robotsのロゴは、Universal Robots A/Sの登録商標です。 Universal Robots は継続的に製品の信頼性と性能の改善を図っており、事前の通告なく製品を改良する権利を留保します。 Universal Robots は本文書の内容を正確で適切なものにするため最新の注意を払っていますが、情報の誤りや欠落に対しては一切責任を負いません。 Universal Robots は、本文書内のすべてのガイドラインに従った場合でも一切責任を負いません。 Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI)は、Euromap 67(バージョン 1.11、2015年5月版)および SPI(The Society of the Plastics Industry)発行の出版物番号 AN146(2006年3月)に準拠して開発されています。 Universal Robots は本文書に基づき、停止信号と Universal Robots 停止信号の処理を含め、IMM および IMMI への信号に関して一切責任を負いません。Universal Robots は IMM が前述の業界ガイドラインに準拠して開発されているかどうかについて情報を持たないためです。 |