ロボットアームの清掃と点検

説明

定期的なメンテナンスの一環として、このマニュアルの推奨事項とお住まいの地域の要件に従ってロボットアームを清掃することができます。

 

掃除方法

ロボットアームおよび/またはティーチペンダントのほこり、汚れ、または油は、以下に記載されている洗浄剤のいずれかを布につけて掃除できます。

 

表面の準備: 下記の溶液を塗布する前に、表面の汚れやゴミを取り除く必要がある場合があります。

 

洗浄剤:

  • 水

  • 70% イソプロピルアルコール

  • 10% エタノールアルコール

  • 10% ナフサ(グリースを除去するために使用します。)

適用: 溶液は通常、スプレーボトル、ブラシ、スポンジ、または布を使用して、洗浄が必要な表面に塗布します。 汚染の程度や洗浄する表面の種類に応じて、直接塗布することも、さらに希釈して塗布することもできます。

撹拌: 頑固な汚れや汚れがひどい箇所の場合は、ブラシ、スクラバー、またはその他の機械的な手段を使用して溶液を撹拌し、汚染物質を落とします。

滞留時間: 必要に応じて、溶液を表面に最大 5 分間滞留させ、効果的に浸透して汚染物質を溶解します。

すすぎ: 滞留時間後、通常は、溶解した汚染物質と残っている洗浄剤の残留物を除去するために表面を水で徹底的にすすぎます。 残留物による損傷や安全上の危険を防ぐために、徹底的にすすぐことが重要です。

乾燥: 最後に、洗浄した表面を自然乾燥させるか、タオルを使用して乾燥させます。

希釈した洗浄液に漂白剤を使用しないでください。

グリースは刺激性があり、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。 接触、吸入、または摂取は、病気や怪我を引き起こす可能性があります。 病気や怪我を防ぐために、以下に従ってください。

  • 準備
    • 周辺が十分に換気されていることを確認します。
    • ロボットや洗浄剤の周りに食べ物や飲み物を持ち込まないこと。
    • 洗眼場が近くにあることを確認します。
    • 必要な個人用保護具(手袋、保護眼鏡)を用意します
  • 着用:
    • 保護手袋:不浸透性、耐薬品性の耐油手袋(ニトリル)。
    • グリースが誤って目に入るのを防ぐために、目の保護具を着用することをお勧めします。
  • グリースを摂取しないでください。
  • 状況とその対応:
    • 皮膚に触れた場合は、水と中性洗剤で洗ってください。
    • 皮膚反応が出た場合は、医師の診察を受けてください
    • 目に入った場合は、洗眼場を使用し、医師の診察を受けてください。
    • 蒸気を吸い込んだり、油脂を摂取した場合は、医師の診察を受けてください。
  • グリース作業後
    • 汚染された作業面を清掃します。
    • 掃除に使用した雑巾や紙は責任を持って処分します。
  • 子供や動物と接触させないこと。

 

ロボットアームの検査計画

以下の表は、Universal Robots が推奨する検査の種類をチェックリストにしたものです。 表で推奨されているように、定期的に検査を実施してください。 参照されている部品で、許容できない状態にあるものは修正または交換が必要です。

検査行動の種類

期間

 

毎月

半年ごと

毎年

1

フラットリングを確認する

V

 

✘

 

2

ロボットケーブルを確認する

V

 

✘

 

3

ロボットケーブルの接続を確認する

V

 

✘

 

4

ロボットアーム据え付けボルトを確認します*

F

✘

 

 

5

ツール据え付けボルトを確認します*

F

✘

 

 

6 ラウンドスリング F    

✘

 
  1. 可能な場合は、ロボットアームをゼロ位置まで移動します。
  2. 電源をオフにし、コントロールボックスから電源ケーブルを取り外します。
  3. コントロールボックスとロボットアーム間のケーブルに損傷がないか検査します。
  4. ベースの据え付けボルトが適切に締められていることを確認します。
  5. ツールフランジボルトが適切に締められていることを確認します。
  6. フラットリングに摩耗や損傷がないかを検査します。
    • フラットリングに摩耗や損傷がある場合は交換します。
保証期間内にロボットの損傷が見られた場合、ロボットを購入した販売代理店にお問い合わせください。

 

 

検査
  1. ツールまたは取り付け具を外すか、ツールの仕様に従って TCP/荷重/重心を設定してください。
  2. フリードライブでロボットアームを動かすには:

    • 3PE ティーチペンダントでは、3PE ボタンを素早く軽く押して放し、もう一度軽く押してそのままにします。

      電源ボタン 3PE ボタン
  3. ロボットを引っ張ったり、押したりして横方向に伸ばして解放します。

  4. ロボットアームが支えなしで、またフリードライブを作動させずに位置を維持できることを確認します。