IMM なしでのロボットの使用
| 説明 |
このセクションでは、IMMIを設定したロボットをIMMなしで使用する方法を説明しています。 IMMIモジュールからIMMを切断すると非常停止がトリガーされ、ロボットが使用不能になります。 バイパスプラグは非常信号と安全信号を終了します。
IMMを接続せずにロボットを正常に機能させるには、バイパスプラグを使用してください。
バイパスプラグが接続されると、Control BoxのIP定格が維持されます。 |
バイパスプラグの接続
| バイパスプラグを接続するには |
|