適合性
| 説明 |
本セクションには、IMMIモジュールを備えたUniversal Robots e-Seriesロボットに有効な推奨事項、各種認証および宣言に関する情報が記述されています。 |
| EUROMAP 67 |
IMMI インストールガイドに含まれる情報は、www.euromap.org から無償でダウンロードできる、射出成形機向けの推奨規格 EUROMAP 67 Version 1.11 に準拠しています。
Universal Robots の射出成形機インターフェース(IMMI)モジュールは、電源投入時に EUROMAP 67 推奨規格のすべての要件を満たします。 When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.
オプションの I/O 信号、メーカー依存の I/O 信号、および予約済みの I/O 信号はすべてサポートされています。通常のプログラムノードにおける IMMI I/Oを参照してください。オプションの I/O は既定の IMMI 設定には含まれず、メーカーのみが定義できます。
The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. EUROMAP 67 インターフェースは、ハードウェアインストールマニュアルに記載されている組込み宣言書の対象です。 |
| 梱包用資材 |
As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly. |
| 品質証明 |
Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.
Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. URでは検査行程において、連続的な審査および改善を行っています。 |