高度な力制御

説明

「Advanced Force」コマンド を使用すると、X、Y、Z、RX、RY、RZ方向の力および速度の制限値を設定できます。

 

「Advanced Force」コマンドにアクセスする

  1. メインプログラム画面を開きます。 詳細については、「基本 コマンドノード

  2. 「コマンド」ツールボックス内の「高度 な力」アイコン をタップします。

  3. システムは、プログラムツリーに「Force Mode」ノード を挿入します。

  4. 「Force Mode」ノード をタップします。 「 Force」画面 が開き、タブと「 Setup」および 「 Tuning」パネル が表示されます。

     

「フォロー」および「フィーチャーフレーム」フレーム

[ Follow] フィールド では、[ Point]、[ Motion]、[ フレーム] の3つのモードから1つを選択できます。

  1. 点

    • フィーチャーフレームは点です。

    • タスクフレームのY+軸は、選択された点を指しています。

    • このモードを使用すると、円形の軌道の中心に向かって力を加えることができます。

    X方向またはZ方向の力を指定しないでください。

 

  1. 運動

    タスクフレームはTCPの移動方向に従います:

    • X軸は、フィーチャーフレームのX、Y平面に投影された動きと一致します。

    • Z軸は、フィーチャーフレームのZ軸と平行です。

    このモードは、ロボットが移動している間のみ有効です。 向きは直近の動作の状態が維持されます。
  2. フレーム

    • タスクフレームはフィーチャーフレームと一致しています。

    • 力とトルクは、選択されたタスクフレームで定義されます。

[Feature Frame] フィールド では、以下を選択できます:

  • ベース

  • TCP

  • ワールド

  • フランジ

  • フレーム

 

セットアップパネル

  1. X、Y、Z、RX、RY、RZのチェックボックスをタップして、各軸を有効にしてください。

  2. 「力 」および 「速度 制限」 フィールドでは、「 値」、「変数 」、「式 」の 各タブ と「式 エディタ」を使用できます。

     

  3. 力と速度の制限値を設定したら、[ 保存] をタップしてください。

 

調整パネル

「 Tuning」をタップし、「 Gain」、「 Damping」、および「 Zero sensor」の 各機能を使用します。

  • ゲインは、ロボットが所定のトルク値に到達するまでの移動速度を定義 します。

  • ダンピングは、ロボットが測定されたトルクと目標トルクの差を「忘れる」速度を制御 します。

  • ゼロセンサー:力モードに入ると、センサーがゼロ調整されます。

  1. 「 ゲイン」スライダー またはタブを使用して、ゲインレベルを設定してください。

  2. 「 ダンピング」スライダー またはタブを使用して、ロボットのダンピングレベルを設定してください。

  3. 「ゼロ センサー」チェック ボックスを選択して有効にし、待機時間を設定してください。