式エディタ

説明

[ 式 ] タブでは、有効な URScript であり、正しい型として評価される式を挿入することができます。 「If 」ノード内の式は、ブール値として評価されます。 一方、String型を使用するには、引用符で囲む必要があります。 さらに、「 式 」タブを使用すると、式に変数を簡単に挿入することができます。

 

「式」タブの使用例

プログラムのループカウンターを作成してください。

  1. メインナビゲーションで、「プログラム」アイコンをタップします。

  2. 「追加 」アイコンをタップしてください。

  3. 「割り当て」ノードのコマンドをタップします。 「代入」を参照してください。

  4. [値の種類] フィールドで [整数] を選択します。

  5. 「式 」フィールド をタップします。

     

     

  6. ポップアップ表示される「式」タブをタップすると、「式エディタ」が表示されます。 ここで、式を「loop_counter +1 」に設定し、「 確認」をクリックします。

     

 

式エディタ

式エディタには、式に関数、I/O、論理演算子を挿入するためのショートカットが用意されています。

左 側の列には、「クイックアクセス」セクションが表示されており、カーソル位置に「入力」、「出力」、「変数」、または「組み込み関数」を簡単に挿入することができます。 PolyScope X 10.14 以降、入力および出力信号は、登録済みのすべてのソースから動的に検出され、セレクター内でソースごとにグループ化されます。 「式エディタの 式エディタのシグナル」を参照してください。

右 側の列 には、AND、OR、NOT、TRUE、FALSE などの一般的な論理演算子や値を挿入するためのボタンがあります。 この機能は、タブ付きダイアログのすべてに加え、以前は文字列のみを受け付けていた「 If 」ノードなど、一部のノードフィールドにも追加されました。