Uso del modello IMMI

Per usare il modello IMMI
  1. In PolyScope, alla voce Intestazione, toccare Programma e selezionare IMMI.
  2. Select Template for the program screen to appear with the template loaded. La struttura del modello diventerà visibile sul lato sinistro dello schermo, come illustrato di seguito.

  3. Per preparare il robot alla manipolazione degli oggetti, selezionare i punti percorso desiderati tra i seguenti:
    • Punto percorso avvio: punto di avvio del braccio del robot prima dell'inizio del processo di stampaggio a iniezione.
    • Punto percorso attesa: punto di attesa del braccio del robot.
    • Punto percorso presa: punto in cui il braccio del robot rimuove un elemento dall'IMM.
    • PP rilascio difettosi: punto di rilascio dell'elemento difettoso da parte del braccio del robot.
    • PP rilascio conformi: punto di rilascio dell'elemento conforme da parte del braccio del robot.
  4. Per controllare una pinza, selezionare e personalizzare uno dei nodi seguenti:
    • Imposta: determina quando l'utensile afferra e rilascia un elemento.
    • Ciclo: consente di eseguire il robot solo quando è necessario rimuovere l'elemento dall'IMM.
    • MuoviJ: consente di regolare la velocità di movimento del robot per adattarsi al tempo di ciclo dell'IMM.
  5. Nel nodo Muovi, regolare la velocità del giunto e l'accelerazione del giunto in base alla fragilità dell'elemento.