Copyright ed esclusioni di responsabilità

 

Universal Robots continua a migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei propri prodotti e, pertanto, si riserva la facoltà di aggiornare il prodotto senza preavviso. Universal Robots compie ogni possibile sforzo per assicurare che il contenuto del presente documento sia preciso e corretto, ma declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o omissioni.

Universal Robots declina ogni responsabilità, anche laddove tutte le linee guida siano correttamente osservate.

Il Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) è stato sviluppato in conformità a Euromap 67, versione 1.11 (edizione maggio 2015) e SPI AN146, The Society of the Plastics Industry, pubblicazione n. AN146 (marzo 2006).

Universal Robots con la presente declina ogni responsabilità per quanto riguarda l'IMM e il suo segnale all'IMMI, compresi i segnali di arresto e la sua gestione dei segnali di arresto di Universal Robots, poiché Universal Robots non è a conoscenza del fatto che l'IMM sia sviluppata in conformità con le suddette linee guida dell'industria.