Uso del robot senza IMM
| Descrizione |
Questa sezione descrive come utilizzare un robot con modulo IMMI configurato senza l'IMM. La disconnessione dell'IMM dal modulo IMMI attiva gli arresti di emergenza, rendendo il robot inutilizzabile. Una spina di bypass chiude i segnali di emergenza e di sicurezza.
Utilizzare la spina di bypass per consentire al robot di funzionare normalmente senza collegarsi all'IMM.
Il collegamento della spina di bypass consente di preservare la classe IP dell'unità di controllo. |
Collegamento della spina di bypass
| Per collegare la spina di bypass |
|