Precauzioni generali per la sicurezza

Descrizione

Questa sezione contiene precauzioni generali per la sicurezza, da leggere prima dell'installazione dell'IMMI.

Per maggiori informazioni sulla sicurezza, consultare la sezione Sicurezza nel Manuale utente del robot.

L'installazione o la manutenzione di apparecchiature collegate a una fonte di alimentazione può provocare scosse elettriche.

  • Prima dell'installazione o della manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dalla fonte di alimentazione.

Il collegamento scorretto dell'alimentazione o dei fili di terra può provocare lesioni del personale o danni alle apparecchiature.

Il danno causato da un collegamento erroneo all'alimentazione non è coperto da garanzia. Prima dell'uso:

  • Assicurarsi che il cablaggio all'alimentazione sia corretto.
  • Assicurarsi che la messa a terra sia corretta.

La mancata verifica e convalida dell'arresto di sicurezza e della funzionalità può provocare morte o lesioni gravi.

  • Assicurarsi che tutte le misure di riduzione del rischio funzionino come previsto e producano la riduzione del rischio necessaria.

La mancata esecuzione di una valutazione dei rischi prima dell'installazione e dell'utilizzo può causare lesioni al personale o danni alle apparecchiature.

  • Eseguire una valutazione dei rischi prima dell'installazione e dell'utilizzo.

  • Leggere il manuale utente UR e il manuale di servizio UR.

This product includes the Universal Robots e-Series robot. Le considerazioni generali sulla sicurezza valide per il robot Universal Robots e-Series valgono anche per questo prodotto.

Il mancato utilizzo del robot come descritto nel manuale d'uso può causare lesioni del personale.

  • Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare la sezione Sicurezza del manuale Universal Robots e-Series User .