Caso

Descrizione

Il comando Case consente di specificare una funzione da eseguire in base a un valore immesso. Può essere utilizzato solo con il comando Switch. Di solito si parla di "Switch-Case", poiché questi due elementi vanno sempre di pari passo.

 

Per accedere al comando Case

  1. Vai alla schermata principale del programma. Vedere Nodi di comando.

  2. Accedi al comando Scelta.

  3. Dopo aver inserito i dati in Imposta espressione switch ,toccare la prima icona di aggiunta dal nodo figlio del comando switch.

  4. Tocca l'icona "Caso " nella casella degli strumenti "Comandi".

    Nella struttura dell'albero del programma, sotto l'espressione switch, viene inserito un nodo contenente i campi "Valore impostato " e " Modulo ".

  5. Toccare Imposta valore .

  6. Impostare il valore desiderato e toccare Conferma .

  7. Toccare Modulo .

 

  1. Toccare Funzioni globali .

    Viene creato un switch-case nell'albero del programma.