Sistemi

Descrizione

L'applicazione Frames consente di definire sistemi di riferimento da utilizzare in un programma.

 

Utilizzo dell'applicazione Frames

  1. Accedere alla scheda "Applicazioni". Vedere la Scheda Applicazione Scheda Applicazione

  2. Tocca l'icona " Sistema di cornici ".

    Viene visualizzata una schermata divisa in tre pannelli.

     

    Il pannello di sinistra contiene i Sistemi predefiniti ,i Sistemi personalizzati e i Sistemi in tempo reale .

    Il pannello centrale contiene otto campi:

    • Campo "Nome"

    • Campo "Variabile di programma"

    • Campo Posizione X

    • Campo Posizione Y

    • Campo Posizione Z

    • Campo di orientamento RX

    • Campo di orientamento RY

    • Campo di orientamento RZ

    Il pannello di destra mostra il braccio del robot nelle coordinate X, Y, Z.

 

La sezione " Frame predefiniti " contiene tre sistemi predefiniti di PolyScope X:

  • Base. Il centro della base del robot. Se il robot è montato in una posizione fissa, questo sistema non cambia ed è possibile definire altre posizioni fisse rispetto ad esso.

  • TCP. La posizione del TCP attivo. Si aggiorna man mano che il robot si muove durante il funzionamento manuale o durante l'esecuzione di un programma.

  • Mondo. Quando il robot è installato in una posizione fissa, questo sistema è identico al sistema di base. Tuttavia, se il robot è montato su una guida mobile o su un portale, è possibile aggiornare il sistema di riferimento base mentre il robot si sposta, mentre il sistema di riferimento World rimane fisso.

    Selezionando uno qualsiasi dei sistemi predefiniti è possibile visualizzarne i valori. Tuttavia, non è possibile modificarli.

  1. In Cornici personalizzate ,tocca + Aggiungi sistema . Gli otto campi nel pannello centrale sono attivi.

  2. Nel campo " Parent ", selezionare un sistema. I sistemi vengono creati in relazione a Base .

  3. Inserisci i valori nei campi Posizione X, Y, Z e tocca Conferma.

  4. Inserisci i valori nei campi " Orientamento RX", "RY" e "RZ", quindi tocca "Conferma".

  5. Tocca il pulsante "Teach System " nella parte inferiore del pannello.

 

Viene visualizzata una finestra a comparsa con due opzioni per impostare la posizione di un sistema.

  • 1 posizione

  • 3 posizioni

  1. Quando si seleziona 1 Posizione ,il Visualizzatore 3D diventa la schermata principale. Utilizzare il pulsante più-meno per traslare e ruotare le tre coordinate del braccio del robot.

  2. Tocca Salva .

  3. Quando si seleziona 3 Posizioni ,viene visualizzata una finestra a comparsa. Tocca l'icona "Istruzioni " in basso a sinistra.

 

Viene visualizzata la finestra "Istruzioni" per la creazione di un sistema a 3 posizioni.

  1. Toccare Imposta posizione per Origine .

  2. Il 3D Viewer diventa la schermata principale. Utilizzare il pulsante più-meno per traslare e ruotare le tre coordinate del braccio del robot.

  3. Tocca Salva .

  4. È disponibile un'opzione per modificare la posizione. Se non è necessaria alcuna modifica, tocca Avanti .

  5. Toccare Imposta posizione per Asse X positivo .

  6. Ripetere i passaggi da 12 a 14.

 
  1. Toccare Imposta posizione per Direzione dell'asse Y positivo .

  2. Ripetere i passaggi da 12 a 14.

  3. Toccare Fine una volta creato correttamente il sistema.