Eset

Leírás

A Case parancs lehetővé teszi, hogy a bevitt értéktől függően megadjon egy végrehajtandó függvényt. Csak a Switch paranccsal használható. Ezt általában „Switch-Case”-nek nevezik, mivel mindig együtt járnak.

 

A Case parancs eléréséhez

  1. Lépjen a program főképernyőjére. Lásd Parancscsomópontok.

  2. Nyissa meg a Switch Váltás.

  3. Miután megadta az adatokat a Kapcsoló kifejezés beállítása mezőben,érintse meg a kapcsolóparancs alcsomópontjának első hozzáadási ikonját.

  4. Érintse meg az Eset ikont a Parancsok eszköztárban.

    A programfa szerkezetébe, a kapcsoló kifejezés alá beillesztésre kerül egy csomópont, amely tartalmazza a „Set value ” és a „Module” mezőket.

  5. Érintse meg az Érték beállítása gombot.

  6. Állítsa be az értéket, majd érintse meg a Megerősítés gombot.

  7. Érintse meg a Modul gombot.

 

  1. Érintse meg a Globális funkciók elemet.

    A programfában létrehozásra kerül egy switch-case.