Nœuds de structure de programme
| Description |
Vous pouvez configurer les ensembles d'étapes dans chaque nœud avec les cases pour activer/désactiver des étapes individuelles.
|
| Vérification de démarrage |
Intended for use once at the beginning of a robot program, this node ensures the robot and machine are set up correctly before molding starts.
|
| Attente article |
Option destinée à faire attendre le robot jusqu'à ce qu'un objet soit prêt à partir de la MMI.
|
| Éjecteur en arrière |
Permet de déplacer l'éjecteur à sa position arrière.
|
| Éjecteur en avant |
Permet le mouvement de l'éjecteur pour retirer un objet du moule. Should be used when the robot is in position ready for grasping the item.
|
| Tire-noyaux entrés |
Permet de déplacer les tire-noyaux vers la position 1. The core pullers used are selected from the drop down menu.
|
| Tire-noyaux sortis |
Permet de déplacer les tire-noyaux vers la position 2. The core pullers used are elected from the drop down menu.
|
| Prêt au moulage |
Indique à la MMI qu'elle est autorisée à démarrer une opération de moulage. When this signal is activated, the robot must be placed outside the IMM.
|
| Modèle |
Utilise une structure de programme prédéfinie pour effectuer une interaction simple avec la MMI.
|