Programmation du module IMMI
| Description |
Cette section décrit la fonctionnalité de structure de programme et comment créer des structures de programme avec les nœuds disponibles dans l'IMMI.
|
Program Structure
| Description |
Les structures de programme sont des nœuds insérés dans des programmes pour interagir de façon sûre et sécurisée avec la MMI. Il incluent tous des tests de vérification des signaux. Vous pouvez aussi utiliser les nœuds de programme pour vous assurer que les signaux d'E/S depuis et vers la MMI sont correctement configurés. Un nœud de programme peut définir plusieurs sorties en une action. Pour commencer une structure de programme pour la MMI, sélectionnez un des nœuds de programme disponibles dans la liste sous IMMI, comme illustré ci-dessous.
Toutes les nœuds de structure de programme consistent en ensemble d'étapes. La plupart des étapes sont activées par défaut. Certaines étapes ne peuvent pas être désactivées, car elles sont essentielles à la fonctionnalité de la structure du programme. |
| Ensembles d'étapes communs |
|