Introduction

À propos de ce document

Ce guide décrit l'installation d'un module d'Interface de Machine de Moulage à Injection Universal Robots (IMMI) sur un boîtier de commande Universal Robots e-Series et comment configurer le logiciel d'Interface de Machine de Moulage à Injection (IMMI) pour assurer l'interface avec une Machine de Moulage par Injection (MMI).

 

Contenu de la boîte

La boîte contient les pièces suivantes :

  • Module IMMI
  • Câbles :
    • EUROMAP 67 / SPI AN-146
    • Câble-ruban
  • Câble de terre (GND) :
    • Écrou M6
    • Rondelle M6
  • Fiche de dérivation EUROMAP 67 Universal Robots
  • Ce document
Coordonnées de l'entreprise

Universal Robots A/S

Energivej 25, 5260 Odense S, Denmark

+45 89 93 89 89

https://www.universal-robots.com