Droits d'auteur et licence

 

Universal Robots continue à améliorer la fiabilité et la performance de ses produits et se réserve, par conséquent, le droit d'actualiser le produit sans préavis. Universal Robots s'efforce de faire en sorte que le contenu de ce document soit précis et correct mais n'assume aucune responsabilité concernant d'éventuelles erreurs ou informations manquantes.

Universal Robots décline toute responsabilité, même si toutes les directives de ce document sont respectées.

Le e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI)Universal Robots a été élaboré conformément aux normes Euromap 67, version 1.11 (édition de mai 2015) et SPI AN146, The Society of the Plastics Industry, publication n° AN146 (mars 2006).

Universal Robots déclinent par la présente toute responsabilité en ce qui concerne la MMI et son signal à l'IMMI, y compris les signaux d'arrêt et son traitement des signaux d'arrêt d'Universal Robots, étant donné qu'Universal Robots n'a pas connaissance du fait que la MMI est développée en conformité avec les directives industrielles susmentionnées.