Precauciones de seguridad de IMMI
| Descripción |
Esta sección contiene precauciones de seguridad específicas para instalar las IMMI.
La modificación no autorizada del módulo IMMI puede causar lesiones personales o daños al equipo.
La falta de protección en el área de moldeo para evitar el acceso o para detectar la presencia de personas en el área de moldeo podría causar lesiones personales o daños a los equipos.
Las señales del Área de moldeo libre (MAF) no cumplen funciones de protección.
En el caso de no coordinar el movimiento entre el brazo del robot y la IMM, podrían producirse lesiones personales o daños en el equipo.
|
|
Si el cable de toma de tierra (GND) no está conectado durante la instalación, pueden producirse daños en el equipo.
Si se desconecta el cable plano cuando la caja de control está encendida, pueden producirse daños en el equipo.
|
| Parada de emergencia |
El robot y la IMM se envían señales de seguridad de Parada de emergencia a través de la IMMI. Cuando se activa una parada de emergencia de UR, tanto el robot como la IMMI envían una señal de parada a la IMM. Asegúrese de que todas las paradas de emergencia detengan la aplicación completa antes de poner en funcionamiento de la aplicación. |
| Parada de seguridad
|
Cuando la IMM activa una parada de seguridad del robot UR, el robot se detiene. Si se accede al espacio de trabajo de la IMM, pueden producirse lesiones personales graves.
|