Copyright y exención de responsabilidades

 

Universal Robots sigue mejorando la fiabilidad y el rendimiento de sus productos y, por lo tanto, se reserva el derecho de actualizar el producto sin previo aviso. Universal Robots es responsable de que los contenidos de este documento sean precisos y correctos, pero no asume responsabilidad alguna por los posibles errores u omisiones.

Universal Robots rechaza cualquier responsabilidad, incluso en el caso de seguir todas las directrices indicadas en el presente documento.

El Universal Robots e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) se ha desarrollado de acuerdo con Euromap 67, versión 1.11 (edición de mayo de 2015) y SPI AN146, Society of the Plastics Industry, publicación n.º (marzo de 2006).

Universal Robots por la presente rechaza toda y cualquier responsabilidad con respecto a la IMM y a su señal a la IMMI, incluyendo señales de parada y su manejo de las señales de parada de Universal Robots, ya que Universal Robots no tiene conocimiento de si la IMM se desarrolló en cumplimiento de los antedichos lineamientos de la industria.