Instalación del software

Descripción

En esta sección, se describe cómo configurar el software del módulo IMMI.

Para obtener información sobre la instalación del hardware del módulo IMMI, consulte Instalación de hardware.

 

Para configurar el software del módulo IMMI
  1. En PolyScope, en el encabezado, pulse Instalación y seleccione Seguridad.

  2. Pulse Hardware y desbloquee las opciones en la pantalla Seleccionar hardware disponible.

    Se necesita una contraseña para desbloquear esta pantalla.

  3. En la lista desplegable Interfaz de la máquina de moldeo por inyección, seleccione la recomendación que prefiera.

  4. Pulse Aplicar para reiniciar el sistema. PolyScope seguirá ejecutándose.

  5. Pulse Confirmar configuración de seguridad para completar la instalación del software de IMMI.

 

Para desinstalar el módulo IMMI
  1. En PolyScope, use su contraseña para acceder a la pantalla Seleccionar hardware disponible.

  2. En la lista desplegable Interfaz de la máquina de moldeo por inyección, seleccione Ninguna.

  3. Pulse Aplicar para reiniciar el sistema. PolyScope seguirá ejecutándose.

  4. Pulse Confirmar configuración de seguridad.

  5. Apague la caja de control y desconecte el cable de alimentación principal de la fuente de alimentación.

  6. Desconecte el enchufe de la IMM del módulo IMMI.

  7. Desmonte la interfaz.

    • Retire el cable plano.
    • Retire la tuerca M6 para desconectar el conector a tierra.
    • Retire los tornillos M6 y las arandelas dentadas de fijación para retirar el módulo IMMI.
    • Use los tornillos M6 y las arandelas dentadas de fijación para volver a conectar la placa a la caja de control.