Precauciones de seguridad general

Descripción

Esta sección contiene precauciones generales de seguridad; léala antes de instalar la IMMI.

Por más información sobre seguridad, consulte la sección Seguridad en el Manual de usuario del robot.

Si se realizan trabajos de instalación o mantenimiento de equipos conectados a una fuente de alimentación, pueden producirse descargas eléctricas.

  • Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento.

Si la fuente de alimentación o los cables de toma de tierra se conectan de forma incorrecta, pueden causarse lesiones personales o daños en el equipo.

Los daños causados por una conexión a fuente de alimentación inadecuada no están cubiertos por la garantía. Antes de poner el equipo en funcionamiento:

  • Asegúrese de que el cableado de la fuente de alimentación sea correcto.
  • Asegúrese de que la puesta a tierra sea correcta.

La falta de verificación y validación de la protección y la funcionalidad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

  • Compruebe la eficacia de todas las medidas de reducción de riesgos.

No realizar una evaluación de riesgos antes de la instalación y el funcionamiento puede provocar lesiones al personal o daños al equipo.

  • Realice una evaluación de riesgos antes de la instalación y el funcionamiento.

  • Lea el manual del usuario de UR y el manual de servicio de UR.

This product includes the Universal Robots e-Series robot. Las consideraciones generales de seguridad que son válidas para el robot Universal Robots e-Series también son válidas para este producto.

Si el robot no se utiliza tal como se describe en el Manual de usuario, podría causar lesiones personales.

  • Para obtener más información sobre seguridad, consulte la sección Seguridad del Manual del usuario del robot Universal Robots e-Series .