Uso de la plantilla de IMMI

Para usar la plantilla de la IMMI
  1. En PolyScope, en el encabezado, pulse en Programa y seleccione IMMI.
  2. Select Template for the program screen to appear with the template loaded. La estructura de la plantilla estará visible del lado izquierda de la pantalla, como se muestra a continuación.

  3. Para preparar el robot para la manipulación de objetos, seleccione los puntos de paso deseados de entre los siguientes:
    • Inicio_de_punto: punto de inicio del brazo del robot antes de que se inicie el proceso de moldeo por inyección.
    • Espera_de_punto: punto de espera del brazo del robot.
    • Aceptación_de_punto: el brazo del robot retira un artículo del punto de IMM.
    • Colocación_incorrecta_de_punto_de_paso: el brazo del robot suelta un artículo rechazado en el punto.
    • Colocación_correcta_de_punto_de_paso: el brazo del robot suelta el artículo aceptado en el punto.
  4. Seleccione y personalice uno de los nodos siguientes para controlar la pinza:
    • Ajustes: determina cuándo la herramienta agarra y suelta un artículo.
    • Bucle: ejecute el robot solo cuando necesite retirar un artículo de la IMM.
    • MovimientoJ: ajuste la velocidad del movimiento del robot para adaptarse al tiempo del ciclo de la IMM.
  5. En el nodo de Movimiento, ajuste la Velocidad de junta y la Aceleración de junta para adecuarlas a la fragilidad del artículo.