Subproceso

Descripción

El comando «Thread» te permite controlar una máquina externa de forma independiente del brazo robótico. Una SubTarea puede comunicarse con el programa del robot con variables y señales de salida.


Para acceder al comando «Thread»

  1. Ve a la pantalla principal del programa. Consulte Nodos de comando.

  2. Pulsa el icono «Hilo » en la caja de herramientas «Comandos».

    Se inserta un nodo con un campo «Módulo» en el árbol de programa.

  3. Pulsa en el campo «Módulo » y aparecerán dos opciones:

    • Funciones globales

    • Módulo


  4. Selecciona «Funciones globales » o «Módulo» y aparecerá un campo «Hilo» a la derecha.

 
  1. Nota: Para que el campo «Thread» esté activo y se pueda seleccionar, primero hay que crear nuevas funciones y módulos globales en la «Estructura del programa» y marcarlos como «thread». Véase Módulos Módulos y funciones

    La función o el módulo ya está marcado como subproceso; marca la casilla «Repetir siempre » para que el subproceso se ejecute en bucle una vez finalizado.

     

  2. Pulsa en el campo «Thread» y selecciona la función o el módulo que hayas creado. A continuación se inserta un campo «Acción ».

  3. Pulsa en el campo «Acción» y selecciona «Ejecutar» o «Detener» para iniciar o detener la ejecución del hilo en ese momento.

    Los subprocesos que deben ejecutarse durante todo el tiempo que dure la ejecución del programa pueden iniciarse desde la sección «Before Start» del programa principal.