Iterador de cuadrícula

Descripción

El comando «Iterador de cuadrícula» te permite desplazar una cuadrícula desde la primera posición a la segunda. El comando «Iterador de cuadrícula» se utiliza junto con una cuadrícula creada en el submenú «Cuadrículas» del menú «Aplicación», situado en la barra de herramientas de la izquierda. Véase la aplicación Grids Aplicación Grids

 

Para acceder al comando «Grid Iterator»

  1. Ve a la pantalla principal del programa. Consulte Nodos de comando.

  2. Pulsa el icono «Grid Iterator » en la caja de herramientas «Comandos».

    Se inserta un nodo de programa en el árbol de programa. El nodo tiene un campo editable denominado «Variable de cuadrícula» y «Acción ».

  3. Pulsa en el campo «Variable de cuadrícula ».

  4. Selecciona la cuadrícula concreta que hayas creado en el submenú «Cuadrículas» de la aplicación.

  5. Pulsa en el campo «Acción ».

  6. Seleccione Incrementar o Restablecer .

Cada incremento desplaza la variable a la siguiente posición de la cuadrícula. La variable de posición, grid_iterator ,puede utilizarse como destino en un nodo «Move» en lugar de un punto de paso fijo, lo que permite un movimiento secuencial a lo largo de la disposición de la cuadrícula.