Entrada del operador

Descripción

El comando «Operator Input» se utiliza para solicitar información al operador o para mostrar un mensaje durante la ejecución del programa. El comando te permite definir una pregunta, seleccionar el tipo de entrada y almacenar la respuesta en una variable.

 

Para acceder al comando «Entrada del operador»

  1. Ve a la pantalla principal del programa. Consulte Nodos de comando.

  2. Pulsa el icono «Entrada del operador » en la caja de herramientas «Comandos».

    Se inserta un nodo con cuatro campos editables en el árbol de programa.

    Los campos editables son:

    • Tipo

    • Mensaje del operador

    • Tipo de entrada

    • Nombre de variable

  3. Pulsa en el campo «Tipo » y selecciona «Entrada » o «Mensaje».

  4. Cuando selecciones «Introducción», escribe y edita tu nota o mensaje en el campo «Mensaje del operador » y pulsa «Confirmar».

    El programa se detiene en este punto, muestra el mensaje del campo «Mensaje» y espera una respuesta.

    El tipo de respuesta viene determinado por el campo «Tipo de entrada».

  5. Pulsa en el campo «Tipo de entrada ».

 

  1. Selecciona uno de los cuatro tipos de entrada que se indican:

    • Booleano - Selecciona los botones «Sí»/«No».

    • Float - Introduce un valor decimal.

    • Número entero - Introduce un número entero.

    • Cadena - Introduce texto.

  2. Pulsa en el campo «Nombre de la variable ».

  3. Pulsa en la pestaña «Editar » dentro del campo para modificar el nombre de la variable que desees.

  4. Al seleccionar «Mensaje» en el campo «Tipo», el nodo del árbol de programa pasa de tener cuatro campos editables a tener dos:

    • Mensaje emergente

    • Tipos de aviso

  5. Pulsa en el campo «Mensaje emergente ».

  6. Escribe tu mensaje y pulsa Confirmar .

  7. Pulsa en el campo «Tipos de ventanas emergentes ».

  8. Selecciona el tipo entre las tres opciones siguientes:

    • Error

    • Advertencia

    • Info