Verwenden der SGMS-Vorlage

Zum Verwenden der SGMS-Vorlage
  1. Tippen Sie in PolyScope in der Kopfzeile auf „Programm“ und wählen Sie SGMS.
  2. Select Template for the program screen to appear with the template loaded. Die Vorlagenstruktur wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wie unten abgebildet.

  3. Um den Roboter auf die Umschlagung von Objekten vorzubereiten, wählen Sie unten die gewünschten Wegepunkte aus:
    • Waypoint_Start: Startpunkt des Roboterarms vor Beginn der Prozess des Spritzgusses beginnt.
    • Waypoint_Wait: Roboterarm-Wartepunkt.
    • Waypoint_Take: Roboterarm entfernt Werkstück von SGM-Punkt.
    • WP_Drop_Bad: Roboterarm löst abgelehnten Werkstückpunkt.
    • WP_Drop_Good:Roboterarm löst akzeptieren Werkstückpunkt.
  4. Wählen Sie einen der folgenden Knoten aus und passen Sie ihn an, um einen Greifer zu steuern:
    • Einstellen: Bestimmt den Griff und das Lösen von Positionen.
    • Schleife: Starten Sie den Roboter nur dann, wenn das Werkstück von der SGM entfernt werden muss.
    • MoveJ: Anpassung der Bewegungsgeschwindigkeit an die SGM-Zykluszeit.
  5. Passen Sie im „Bewegen“-Knoten die Gelenkgeschwindigkeit und Gelenkbeschleunigung an, um sie an die Zerbrechlichkeit von Werkstücken anzupassen.